This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDM-HV-1PH-DCAC:启动&quot 时出现问题;生成2_demo"

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TIEVM-HV-1PH-DCAC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/685759/ccs-tidm-hv-1ph-dcac-problem-with-starting-build-2_demo

器件型号:TIDM-HV-1PH-DCAC
主题中讨论的其他器件:TIEVM-HV-1PH-DCAC

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我在使用"TIEVM-HV-1PH-DAC"时遇到了一些问题

1) 1)在"用户指南"的"3.1.2.3.4.3运行代码"会话期间出现问题(TIEVM-HV-1PH-DCAC、并网连接)

2) 是  在点击"run the project"后 BUILD2_demo 的屏幕。



3) 在交流电源电压设置为110V/60Hz 之后。


4) 4)之后、我缓慢地升高直流电源的电压。 但是、当直流电压达到190时、会听到继电器的咔嗒声、如所示 。


5) 5)同时、保护程序将交流电源置于故障状态。

这是什么问题?


PS、

 当 我运行项目并 持续刷新 它时、 Scriptconsol 会向我显示 boardstatus_OvercurrentTrip

我知道当我进行项目时、它会更改为 boardstate_NoFault

但没关系吗?