This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027:TMS320F28027 piccolo 上的 I2C 故障

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027, INA260, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/686374/ccs-tms320f28027-i2c-trouble-on-tms320f28027-piccolo

器件型号:TMS320F28027
Thread 中讨论的其他器件: INA260controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试与电流传感器 ina260和微控制器 tms320f28027通信。 我需要从 ina260中读取三个寄存器值、即电流0x01、电压0x02和功率0x03。 A0and A1接地时传感器的从地址为0x40。

我有控制 来自电路板的 PWM 信号的集成 ADC 协议。

我的目标是使用 i2c 读取数据并控制 PWM 信号来替换该 ADC。

请在这里帮助我。 非常紧急!!

我使用 CCS v7进行编码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kiran、

    您只需参考 controlSUITE 中的 I2C 示例并相应地查询地址以获取数据。 您是否曾提到过相同的问题?

    此致、
    Gautam