This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:好的

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/685972/ccs-tms320f28379d-ok

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

我已开始 将项目从控制导入 CCS、并能够运行 GPIO 切换和 LED 闪烁程序。

我使用的是 F283779D 控制评估套件。

但是当我尝试运行 SCI 回显 程序时,我可以构建项目 当我打开 PuTTy 以提供命令时没有错误,我没有收到回显。

我在 PuTTY 中输入了命令 、但没有回声反馈。

下面是 Putty 的屏幕短信息,


大家好!
您将输入一个字符、DSP 将回显它!

输入字符:  您发送了:
输入字符:  您发送了:
输入字符:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arun:

    请将控制卡上的 SW1开关2更改为 ON 位置。 默认情况下,这将关闭,因此它不能通过 FTDI 芯片工作。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的更新

    现在工作正常