This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2809:XRS 变为低电平

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/686307/tms320f2809-xrs-goes-low

器件型号:TMS320F2809

我们将冷浸泡在-10°C 的温度下。 处理器将快速启动、然后 XRS 引脚变为低电平几百毫秒、然后变为高电平1.5秒、再变为低电平、然后重复此操作。 在此期间、输入电源看起来良好、因此已排除它们。 XRS 引脚上有一个10k 上拉电阻器、电容为1n、连接至 GND。 我们在固件中未启用看门狗计时器、因此我们无法看到 DSP 如何将 XRS 引脚拉低。 在我们让装置预热几度后、它会正常启动。

XRS 引脚是否可以通过其他方式拉低。 正如我说过的、看门狗计时器未启用。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steven、

    您可以正确地考虑看门狗。

    默认情况下启用看门狗。 如果您不想使用它、则必须在代码中手动禁用它。 我想您在初始化早期就这么做了、但请看一下发生的情况。 在 TI 示例代码中,通常有一个"InitSysCtrl"函数,就在 main()后面,其中的第一行在等待 PLL 锁定之前禁用看门狗。 我想知道您是否在看门狗处于活动状态时执行 PLL 锁定、并且在较低温度下它需要更长的时间?

    您知道它是否可重复、还是只有一个具有此行为的单元?

    此致、

    Richard