This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:16位 ADC 外部 VREFHI 和 VREFLO

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/686130/launchxl-f28379d-16-bit-adc-external-vrefhi-and-vreflo

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我´d´s 使用 F28379D 上的16位 ADC。 ´m、我想从外部驱动 ADC_A 的 VREFHI 和 VREFLO、但我无法在 LaunchXL 上找到必要的引脚。 这是否可能实现、还是只能在 LaunchXL 内部生成 VREFHI 和 VREFLO?

感谢你的帮助

Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manuel、

    如果您查看原理图(请参阅 C2000ware 目录\c2000\C2000Ware_1_00_04_00\boards\LaunchPads\LAUNCHXL_F28379D)、则会有一个参考 IC 和一些缓冲器为您生成 VREFHI 电压。

    如果您需要不同的电压、您可以尝试换用 REFIC 芯片、也可以尝试拆焊 REFIC 芯片、然后焊接一些导线输入、以便从外部仪器提供基准电压。