This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:SDFM

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/686232/tms320f28377s-sdfm

器件型号:TMS320F28377S

尊敬的所有人:

关于 SDFM、我有两个问题要问:
1、SDFM 使能后、数据将被更新。 读取“SDDATA”时,是否会发生冲突,例如,读取时数据正在更新?
2.如果 SDFM 使用软件启动/停止采样模式、则设置哪个寄存器? SDDFPARM.Fen 还是 SDMFILEN?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Han、

    1) 1)如果在读取前确保检查 AFX (数据确认位)、则不会发生冲突。 否则、可能会读取亚稳态数据。

    2) SDMFILEN.MFE 禁用(或)启用所有四个滤波器通道。 如果您正在使用特定的滤波器通道、请使用 SDDFPARM.Fen。 重新启用滤波器通道后、您需要至少等待数据滤波器+ 5个 SD-WAN 时钟周期的延迟、然后才能读取 SDDATA 寄存器、以确保不读取元数据。

    此致、
    曼诺伊