This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:PLL (VCOCLK)的最大输出频率是多少?

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/686081/tms320f28027-what-s-the-maximum-output-frequency-of-pll-vcoclk

器件型号:TMS320F28027

您好、香榭丽舍

我知道 PLL 的最小输出频率为 50MHz。 如果是、F28027中 VCOCLK 的最大频率是多少?

F28004x 器  件似乎在数据表中具有最大 VCOCLK 值、但 Piccolo 器件的规格不在数据表中。  

谢谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、

    我们不会为此器件指定最大值。 它受输入时钟频率的限制(如果 XCLKIN、最大为30MHz;如果 X1/X2 -表5-10器件时钟要求/特性、最大为20MHz)。 理论最大 VCO 时钟为360MHz、这是输入时钟最大值30MHz x 12的乘积。 这不是有效配置、因为生成的 SYSCLK 将高于60MHz。

    F28004x 具有不同的 PLL、具有许多额外的乘法值、因此需要添加最大值。

    我希望这是清楚的。
    谢谢、
    标记