This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:USB 大容量器件

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/686152/f28m35h52c-usb-bulk-device

器件型号:F28M35H52C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

2年前、我运行了 TI 提供的 USB_DEV_BULK 示例、在我安装了驱动程序后、我没有遇到任何问题。 此时,我打算再次使用 Windows 10运行此示例,当我托盘安装所有驱动程序时,将显示一条类似“我附加”的消息。 它是 Windows10的驱动程序是否不兼容? 是否有任何替代解决方案?

提前感谢、

Macià Capó μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Macia、

    我们将在6月的 C2000Ware 版本中发布更新的驱动程序。

    目前、请使用以下文件中发布的 ZIP 驱动程序: e2e.ti.com/.../651083

    此致、
    SAL