This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:piccolo-A 和 piccolo-B 有何不同?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/686131/ccs-tms320f28035-what-is-the-different-about-piccolo-a-and-piccolo-b

器件型号:TMS320F28035
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

controlSUITE%20for %20DSP%202/development_kits/BLPFC_v1.0/Docs/BLPFC_Rev1.1.pdf

请参阅  

此 PFC EVM 使用 Piccolo-B 控制卡、而不是 Piccolo-A 卡、这只是因为 Piccolo-A 卡中没有 RC 滤波器。 此 RC 滤波器可用于 Piccolo-B 卡上感应两个 BL PFC 开关电流的两个 ADC 通道。 然而、在 PiccoloA 卡上、两个 ADC 通道中只有一个具有此 RC 滤波器。 此 Picocolo-A 控制卡的修订版可轻松用于对此 BL PFC EVM 实施全面控制。  

那么 、piccolo-A 和 piccolo-B 有何不同?

我该怎么做才能添加 具有 RC 滤波器的 Piccolo-A 的 ADC 通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要运行此 PFC EVM、除了快速入门指南和用户指南中概述的内容外、您无需执行任何其他操作。 添加了您提到的这条评论、只是为了阐明此 PFC 可通过 F2802x 系列(Piccolo A) MCU 进行控制。 尽管我们在此项目中使用了 F28035 MCU 控制卡、但它不需要 F803x (Piccolo B)系列 MCU。

    有关 F2802x 和 F2803x 系列 MCU 之间的差异、请参阅数据表。

    Shamim