This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28069MISO:DIMM 100控制卡的 PCB 布局、引脚标识列表

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/685923/tmdscncd28069miso-pcb-layout-pin-identification-list-of-the-dimm-100-control-card

器件型号:TMDSCNCD28069MISO
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

我们喜欢使用上述控制卡设计自己的功率级。 我找不到 DIMM 100连接器的连接表。 是否有人可以提供帮助、或许可以提供指向相应文档的链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看文件夹
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\~controlCARDs\CC2806xHWdevPkg\R1_1

    它包含原理图 PDF 和一些可能能解答您的问题的 PPT。