This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:需要 EPWMSYNCINSEL 寄存器的定义。

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/685540/tms320f28379s-need-definition-for-epwmsyncinsel-register

器件型号:TMS320F28379S

数据表并未详细说明该寄存器的位。

查看日期为2017年9月的第1647页数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对此非常抱歉。 文档中存在错误、下面的线程应指向正确的位置。
    此器件上不存在 EPWMSYNCINSEL。

    e2e.ti.com/.../2467010
    e2e.ti.com/.../2394149

    我将提供有关哪些寄存器可快速使用的更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、但我现在想知道是否实现了 SYNCOUTSEL?
    379的文档显示了这一点、您上面提到的两篇文章彼此矛盾。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-站点是否正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、然后重试。 WTF
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请将 SYNC_SOC_REGS.SYNCSELECT 用于 SyncOut。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    请耐心等待、因为我会回答您的问题。

    下面是设置 SYNCI 的方法:
    "ePWM 4类引入了一种新的同步方案、可提高的灵活性
    ePWM 模块的同步。 每个 ePWM 模块都有一个同步输入(SYNCI)和
    同步输出(SYNCO)。 在中,EXTSYNC1源自 INPUTXBAR5,EXTSYNC2为
    源自 INPUTXBAR6、可配置为选择任何 GPIO 作为同步输入。
    使用 SYNCSEL 寄存器配置同步链传播路径时、请确保
    最长路径不超过四个 ePWM/eCAP 模块。"

    NIMA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、那么我现在的问题是、第1565页上379的图是正确的吗? 这是连接同步输入和输出的唯一方法吗? 没有选择?

    如果是这种情况,那么这个 sux… 玩得很开心!!! 我花了很多时间来制作这个设计、只是为了发现芯片不能做我需要做的事情。 如何防止这种情况再次发生????

    这是我浪费时间的一个过度浪费。

    我和另一家芯片供应商做了同样的事情、只是发现他们的芯片在感觉自己的时候随机发出8ns 脉冲。 花了几个月才找到它。 他们所说的都是"太差了,太伤心了"。 因此、我来到 TI、认为这里不会发生这种情况。 哦、我很遗憾。 在开始之前、我应该问芯片和文档中隐藏的秘密和脏衣服在哪里。

    您对如何摆脱这种混乱有什么建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、这个论坛正在丢弃所有种类的消息。 因此我不知道如何继续进行并取得任何成就。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    事实证明、该芯片没有通道的 syncin 或 SyncOut。 WTF?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这件事今天是否起作用???
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正在丢弃什么消息?

    我已收到您的所有消息、包括:
    "您好-站点是否正常工作?"
    "确定、然后重试。 WTF"

    我现在收到了您关于第379页的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIMA、

    此论坛至少转储了4条带有屏幕截图的消息。

    我此刻非常沮丧。 我想将这些问题脱机、并希望能打电话。

    我今天不能再继续这样做了。 我的血压通过屋顶。 我是在与半导体支持部门交谈的
    他建议我请求某种呼叫。 我今天已经完成了。 明天我将与您联系。

    感谢您的耐心等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不知道最后一条消息是不是真的。 没有出现、所以不知道、

    我明天会与你联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    ePWM 同步方案非常灵活、因此我认为我们应该能够找到一种方法来使您的应用正常工作。

    在 e2e 上随时欢迎"朋友"我、然后通过您的电子邮件向我发送一封私人邮件。 然后、如果需要、我们可以设置呼叫、让一些应用和/或系统工程师来处理您的应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    我想重申,设备上的同步方案非常灵活,应该能够满足他的应用需求。 同步链图中的所有配置都已实现(它们只是不是由相关的外部寄存器配置)。 您可以使用 TRM 中的其他寄存器选择同步信号。

    我建议您查看我们的示例代码。 如果您最初认为该器件上的强大 ePWM 模块能够满足您的要求、我相信会满足您的要求。 EPWMSYNCIN 只是错误地包含在文档中的一个额外寄存器。 您可以使用其他 ePWM 寄存器选择同步输入和同步输出源。

    以下是示例代码: dev.ti.com/.../

    此外、如果您想分享您的要求、我可以帮助您了解一些实现这些要求的方向。