This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:60-70摄氏度时的内部振荡器稳定性

Guru**** 2609255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/685748/tms320f280049-internal-oscillator-stability-at-60-70-degree-celsius

器件型号:TMS320F280049

您好!

F280049数据表仅显示整个工作范围内的最小/最大值以及30oC 时的典型值。

60-70oC 是否有数字?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kien、

    /+3%覆盖器件的整个工作范围。 造成这种变化的最大因素是温度。 除了30C 之外、我们不提供特定的温度值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    感谢您的建议。