This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 带以太网的 TMS320F28xxx

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/685412/tms320f28xxx-with-ethernet

您好!

本页底部的图形表明存在具有以太网连接功能的 C2000 MCU。

我们在这里使用 TMS320F2802x 和 TMS320F2806x 器件、想知道是否有人知道是否有支持以太网的 F28xxx 器件? 我在参数搜索中找不到任何内容。

谢谢。

太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stomp、

    我们的 F28M35x 和 F28M36x 系列支持以太网。 如果我们可以提供更多信息、请告知我们。

    此致、
    Kris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kris、

    我认为 F28M35x 器件比我们当前使用的 F2806x 器件大有飞跃(即、我们需要为其构建全新的电路板支持生态系统)。

    我们可能会尝试并提供外部 MAC。

    谢谢

    太棒了!