This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:ePWM 计时器最大周期

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/685550/launchxl-f28069m-epwm-timers-max-period

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

是 ePWM 定时器最大周期0xFFFF、因为周期只是一个16位寄存器。 这为我们提供了1.5ms 的周期、这是可用的、但不是理想的。 我们是否有方法可以对时钟进行分频或增加周期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 TMS320F2806x 技术参考手册、您可以更改时基控制寄存器(TBCTL)的 CLKDIV 字段以设置 ePWM 模块的时基时钟预分频。