This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:如何使用 Simulink 操作三角载体

Guru**** 2051860 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/685490/tms320f28379d-how-to-manipulate-triangular-carrier-using-simulink

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我使用 Simulink 支持包对 TMS320F28379D 进行编码、以便使用 ePWM 模块生成 PWM。 我能够编辑 TBCLK、CMPA 值来获得一些基本 PWM 所需的周期和占空比。 但是、我需要生成与电平位移 PWM 相关的高级 PWM、在该 PWM 中、我需要根据参考波更改载波的振幅。 我包括了一个示例、展示我要搜索的 PWM 类型。 我使用的是向上计数三角波、它会产生一个三角形、但我无法更改其振幅。 有什么建议吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查询将由 MATLAB 技术支持人员回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道这个问题的答案。  请 联系 MathWorks 技术支持 以获取帮助。

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以使用 CodeComposerStudio 生成如上所示的 PWM? 我看到了一个示例、其中 PRD 值可以根据参考波形进行更改。 以下是查询/代码的链接。 e2e.ti.com/.../521265
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    载波可以在 PRD 计数和 ZRO 之间摆动、并且没有连续偏移。 在载波的中点、您可以通过对齐参考波获得所需的结果。