This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:如何在 CCS 中获取包含代码的计算机的时间信息

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1185947/tms320f28388s-how-to-get-the-time-info-of-computer-with-the-code-in-ccs

器件型号:TMS320F28388S

您好、专家、

是否有命令/代码可获取计算机的当前时间、如 C2000代码中的年/月/日信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、很强、

    您可以使用 CPU 计时器、然后编写软件来管理日期/时间。 但是、仅仅为了节省时间、软件复杂性就太高了。 最好具有外部 RTC 芯片。

    外部独立 RTC 芯片、原因如下

    • 您的应用程序需要日期/警报等其他功能
    • 您的应用对功耗敏感、需要经常断电
    • 您的应用程序不能为 RTC 功能备件 CPU 定时器
    • 您不想处理处理 RTC 的软件复杂性。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Santosh、

    客户想要的是从计算机获取当前时间、例如、今天是2023年1月11日、他们想要获得的是20230111、  

    是否能够通过在 CCS 中运行代码来获得?  

    每次客户编译 CCS 项目时、都会以常量值的形式获取日期信息、并将其存储在闪存中、  

    然后、客户将通过读取日期信息来了解 C2000器件中代码的版本。 他们能够在 Keil 开发中获得所示的信息、如下代码所示。

    如何在 CCS 中执行相同的操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    强、

    我想您将这两个因素混合在一起。 在最初的帖子中、听起来您有兴趣从 C28x 控制器获取运行时的日期/时间。

    在编译时从计算机获取数据/时间。 代码是可能的。 您可以使用__DATE__预定义宏。 请参阅 C28x 用户指南。

    https://www.ti.com/lit/pdf/spru514 

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santosh、

    感谢您的帮助、这很清楚。