This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:电机无法达到最大速度

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1184418/tms320f28069f-the-motor-cannot-reach-the-maximum-speed

器件型号:TMS320F28069F

尊敬的专家:我正在进行 PMSM 无传感器实验 Lab10e、但我遇到了电机无法达到最大速度的问题。

电机参数:

线电压:220V、额定转速:2500rpm、4对极、三相、额定电流:7.5A、线对线电阻:1.01k Ω Ω、线对线电感:2.94mH

user.h:

USER_MOTOR_RR (空)

用户电机 Rs (0.505)

USER_ MOTOR_ LS_ d (0.0147)

USER_MOTOR_LS_q (0.0147)

用户电机额定磁通(0.8165*220.0/(2500*4/60))

用户电机磁化电流(空)

用户电机 RES_EST_CURRENT (0.2*1.414*7.5)

用户电机电流 IND_EST_电流(-0.2*1.414*7.5)

用户电机最大电流(1.5*1.414*7.5)

USER_ MOTOR_磁通_ EST_FREQ_ Hz (20.0)

运行时:当速度增加时、Flux_ VpHz 减少。 当它超过大约950rom 时、它不会改变。 同时、Vs 也会增加、电机噪声也会增加。 当速度达到1450rpm 左右时、Vs 突然变为0.5、Vd 突然变为- 0.5、即最大调制比。 电机运行稳定、转速降至1350rpm 左右。

原因是什么? ADC 采样是正确的、因为我已经为 ACIM 实验实施了 FOC。V/Hz 是否过高? 可能是 USER_ VOLTAGE _ FILTER_ POLE_ Hz 不正确?论坛中未找到答案。

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quan、

    主题专家本周已不在办公室。 他将于下星期一返回办公室。 请在周一/周二之前回复。 对拖延答复表示真诚的歉意。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的 、Santosh、谢谢

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加了:使用 Lab2a 重新识别电机、额定磁通= 0.93、Rs=0.565、Ls_D/q=0.00145、这与之前的计算数据没有太大差异。 Lab3a 运行、电机的最大速度达到约1950rpm。 磁通_ VpHz 从大约1.0更改为0.7、这应表明直流电压不够、因为设置为 Vs=0.5、直流电压大约为315V。设置额定磁通= 0.8、电机可以达到2500rpm。 我不知道 gMotorVars.Flux_VpHz 如何计算、如何控制运行以及在未来应用中设置 RATE _磁通的规则?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的电机类型是什么? 您不应更改磁通、应使用识别的值、也应使用识别的 Rs、Ls。

    电机的额定转速和电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo:电机类型为 IPMSM;是的、我使用了识别参数 RS/LS/Flux_ VpHz、但转速仍然无法达到2500rpm 的额定转速;电机铭牌参数:额定电压 AC 220V、额定转速2500rpm。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试增大直流总线电压、以查看最大运行速度是否相应增大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗:是的。请回复!

    此致!