This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:有关控制套件的哪个组件无法访问的问题

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1181968/tmdshvmtrpfckit-a-question-about-the-control-kit-which-one-of-its-components-is-not-accessible

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT

尊敬的科学家:

我有 一个 TMDSHVMTRPFCKIT 设置(高压电机控制和 PFC 开发者套件)。

其逆变器 (电源驱动器模块 IGBT 三相) PS21765已损坏、  不再销售库存。 我找到了一个类似的逆变器 PSS50S71F6。 我曾振铃是否可以更换它、如果可以、控制套件将正常工作。

非常感谢、

Mohammad。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看这两个组件的数据表、如果有两个器件引脚对引脚兼容、则可以将其替换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。  

    我检查了它们的数据表、它们 是引脚对引脚兼容的。

    但是、我有一个问题。 对于较低的开关频率(100Hz 至10kHz) 、TMDSHVMTRPFCKIT 设置的输出 (焊接 PSS50S71F6而不是 PS21765)会重新形状、不正常。 但是、当我将开关 频率增加到1MHz 时、逆变器的输出幅值和形状是可以的。 您是否知道导致此问题的原因?

    此致、

    Mohammad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看这些器件的数据表、或从制造商网站上找到有关指南的应用手册。 支持的最大开关频率应小于20kHz、甚至低得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。 我无法获得低于100kHz 的方波。 因此、设置必须有问题、或者更换的组件可能与设置不兼容。 我查看了您的网站。 但该设置现在不可用。 您是否有优惠我如何购买新的 TMDSHVMTRPFCKIT 或其他类似设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="541056" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1181968/tmdshvmtrpfckit-a-question-about-the-control-kit-which-one-of-its-components-is-not-accessible/4467641 #4467641"]我无法获得低于100kHz 的方波[/引用]

    如上所述。 电源模块( PSS50S71F6和 PS21765)可支持 的最大开关频率为20kHz 或更低。

    您可以点击下面的订单链接

    https://www.ti.com/tool/TMDSHVMTRINSPIN