This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2402A:器件型号需要载带信息

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182542/tms320lf2402a-need-carrier-tape-information-for-part-number

器件型号:TMS320LF2402A

各位专家:

你好。

客户正在寻找器件型号 TMS320LF2402APGAR 的载带信息。  使用包装材料查找网站找不到它、它不在数据表中。  

请提供建议。

此致、

乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josel、

       我需要向包装团队核实。 大多数人是因为假期外出的。 我至少需要一两周的时间来回答。 感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josel、

                   我看到 URL https://www.ti.com/packaging/docs/carriermaterial/carrierlookup 仅返回 TMS320LF2402APGA 而不是 TMS320LF2402APGAR 的结果、这是客户感兴趣的内容。 我会继续调查这件事,但正如我刚才所说,由於有很多人不在办公室,所以这项调查至少需要两个星期(如果不是更多的话)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    你好。

    请随时向我发布进度信息。

    谢谢你。

    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会的。 这将是1月的第一周或第二周。 感谢您的耐心/理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    如果无法获取完整的载波材料数据、我们只需了解器件在卷带封装中面向的 Pin1象限。

    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josel、

        如前所述,专题专家已不在办公室。 他将在1月的第一周回来、届时您可以得到回复。 感谢您的理解和耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    是的、我知道。 我要等待。 如果 没有完整的承运商材料数据、我只是在传播客户所需的信息。  

    谢谢你。

    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josel、

       下图是否有用?