This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049C:EMUSTOP 和 CLOCKFAIL 信号实现的 ePWM 跳闸

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/680656/ccs-tms320f280049c-epwm-trip-by-emustop-and-clockfail-signals

器件型号:TMS320F280049C

工具/软件:Code Composer Studio

同事、

在 TRM 的第1658页、您可以看到 EMUSTOP 和 CLOCKFAIL 信号进入 TZ 子模块。 但在 TZSEL 寄存器中没有相应的位。 请告诉我、当程序在调试的断点上停止时、如何正确启用跳闸区域功能? 还是时钟故障? 我想保护 MOSFET 免受烧毁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我写信告诉您、已指派一名 C2000团队成员回答此帖子。

    谢谢
    Vasudha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eduard、
    TZ5连接到系统时钟故障信号、TZ6连接到 CPU 的 EMUSTOP 输出。 请告诉我这是否有帮助。

    谢谢
    Vasudha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasudha、您好!

    不清楚它是如何连接的。 子模块内部? 它如何与 X-BAR 中的 TZ5和 TZ6耦合? 还是逻辑? 是否有锁存器? 我n`t 在子模块的连接图中看到 EMUSTOP 的提及。 除了图18-40、内部连接和耦合不清晰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eduard、

    TZ4 (EQEPxERR)、TZ5 (CLOCKFAIL)和 TZ6 (EMUSTOP)信号直接连接到跳闸区域子模块。 可以在 TZSEL 寄存器中启用/禁用每个信号。 有关寄存器的详细信息、请参阅第1768页。 另外、关于跳闸区域子模块模式控制逻辑图、请参阅第1662页的图18-41。

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eduard、

    我们上次听说过您、已经有一段时间了。 因此、我们假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请拒绝此解决方案或回复此主题。 如果此主题被锁定、请制作一个描述问题当前状态的新主题。

    此外、如果您有兴趣、我们还提供了一个视频、其中提供了 ePWM 模块的详细概述。 可在以下位置找到该工具:

    training.ti.com/getting-started-c2000-epwm-module

    谢谢你。

    - Ken