This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335看门狗

Guru**** 2611385 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/682812/tms320f28335-tms320f28335-watchdog

器件型号:TMS320F28335

您好,

我在‘m 的项目中 TMS320F28335、我们在 TMS320F283335的外设电路中使用独立的看门狗芯片、需要在1.6秒内馈送。我想知道 为什么外设电路中有看门狗、以及添加看门狗的真正意义、使用它来检查 CPU 的异常工作状态或检查 CPU 中使用的计时器?  

此致、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    答案如下-

    e2e.ti.com/.../2515606

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    在我们与安全相关的应用中、我们保持采取一些措施来检查一些微处理器异常、例如 RAM 卡住、I/O 中断等微处理器正在运行时。我们还使用计时器、因此我们希望采用高效的方法来检查准时性 因为我们使用独立的 wtchdog 芯片、复位时间为1.6秒、所以我想知道使用固定的1.6秒来检查定时器是否合理。详细来说、如果定时器是、我使用定时器产生大约1.5秒的中断并立即馈送看门狗 异常、微控制器将被看门狗芯片复位、然后器件将发生错误、但没有危险的输出。
    此致。
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该问题已在其他帖子上讨论过(重复)并已解决。