This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:本地共享存储器上的仲裁机制

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/683627/tms320f28075-arbitration-scheme-on-local-shared-memories

器件型号:TMS320F28075
主题中讨论的其他器件:TMS320F28035

大家好、

我想了解《TMS320F2807x 技术参考手册》图2-15中描述的 LSRAM 仲裁机制的后果。

让我们假设 CLA 尝试在 CPU 写入该地址的完全相同周期读取该地址。 是否存在循环仲裁意味着、根据之前的循环状态、CLA 读取可能会被挂起一个周期、等待 CPU 写入完成?

此致、

皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用]是否存在循环仲裁意味着、根据之前的循环状态、CLA 读取可能会被暂停一个周期、等待 CPU 写入完成? [/报价]

    没错。 由于 CLA 读取、CPU 写入也可能会被挂起。 这一切都取决于循环状态。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek、

    这是否仅在 CPU 和 CLA 都尝试访问完全相同的地址时发生?或者、无论目标地址如何、只要它们都尝试访问相同的 LSRAM 区域、循环就适用?

    谢谢、
    皮埃尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    皮埃尔

    当两个尝试访问相同的 LSRAM 块(即使地址不同且位于同一个块中)时、会发生仲裁/停止。

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek、

    感谢您提供相关信息。 CLA 到 CPU 和 CPU 到 CLA 消息 RAM 是否不同? 我是说0x1480和0x1500上的值。 它们是否会导致 CLA 执行中的延迟?

    谢谢、
    皮埃尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仲裁方案是相同的、但消息 RAM 仅用于数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、

    还有两个问题:

    • 以前的 ePWM 类型是否已经出现过这种情况、例如 TMS320F28035上的 ePWM 类型?
    • 这种轮循仲裁非常麻烦。 例如、这意味着我无法使用 CPU 更新 CLA 控制环路的设定点、而没有延迟控制环路的风险。 因此、CLA 执行的确定性方面始终是其主要优势之一、要确保这一点要困难得多。 是否有任何变通办法或其他功能可帮助缓解此问题?

    皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不清楚您对 ePWM 类型的查询。 在这篇文章中、我们没有讨论 ePWM。

    在仲裁时、STALL 只用于一个访问、因此不应在控制环路中引起大延迟。 此外、这仅在读取数据时发生。 对于 CLA 代码执行、LSxRAM 是专用的、因此没有问题。

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek、

    我的缺点是、我在外设名称之间进行了混合。 我的问题是、仲裁方案是否与0类 CLA (类似于 TMS320F28035)和1类 CLA 相同。

    关于非确定性延迟的重要性、我认为您对这个问题的看法太轻了。 我在手动优化的程序集中编写控制循环,该程序集的运行频率为~1.5MHz。 我对每个循环只有几十条指令、我需要确切地知道发生了什么以及何时发生。

    即使是几个周期的随机延迟也会对控制方案造成严重破坏。 想象一下,它会导致写入 ePWM 比较器的操作发生在*从影子寄存器传输到活动寄存器之后*的一个周期,而不是之前的一个周期? 结果是控制环路会随机导致一个完整控制周期的延迟。

    赋予 CLA 绝对优先级也许更有意义。

    此致、
    皮埃尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用] 我的错误、我在外设名称之间进行了混合。 我的问题是、仲裁方案是否与0类 CLA (类似于 TMS320F28035)和1类 CLA 相同。 [/报价]  

    仲裁机制与 CLA 类型无关、而是与器件相关。 在 F28035器件上、RAM 被映射到 CPU 或 CLA (不是两者都映射)、因此没有仲裁。 在该器件上提供了仲裁、以便数据可以共享运行时间。  

    [引述] 关于非确定性延迟的重要性、我认为您对这个问题的看法太轻了。 我在手动优化的程序集中编写控制循环,该程序集的运行频率为~1.5MHz。 我对每个循环只有几十条指令、我需要确切地知道发生了什么以及何时发生。 [/报价]

    仲裁仅适用于数据访问、而不适用于代码执行。 CLA 执行代码的 RAM 专用于 CLA、CPU 无权访问。 如果仲裁引起的一个 CPU 周期延迟是一个大问题、那么避免 CLA 和 CPU 同时访问同一个 RAM 块。

    此致、

    Vivek Singh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、

    您编写以下内容:

    "在 F28035器件上、RAM 被映射到 CPU 或 CLA (不是两者都映射)、因此没有仲裁。 在该器件上提供了仲裁、以便数据可以共享运行时间。"

    我不赞同。 在 F28035器件上、运行时数据与这些消息 RAM 共享。 只需查看 CLA 数据表 SPRUGE6B 中的附录 A: 消息 RAM 包含两个块。 这些块用于在主 CPU 和 CLA 之间传递数据。

    • 对于 CLA 到 CPU 消息 RAM、最高优先级是 CLA 写入。
    • 对于 CPU 至 CLA 消息 RAM、最高优先级为 CLA 读取。

    这个方案是完美的。 无论发生什么、CLA 都不能由 CPU 延迟。 为了共享数据、不需要循环仲裁。

    "如果仲裁引起的一个 CPU 周期延迟是一个大问题、那么避免 CLA 和 CPU 同时访问同一个 RAM 块。"


    如何实现? 每次需要写入控制参数或读取计算结果时、我是否必须等待 MIRUN 标志被清除?

    皮埃尔

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    皮埃尔

    我刚才讨论的是数据 RAM。 如果 MSG RAM 正确、则此器件上的方案已更改。 为了避免同时访问而不是 MSG RAM、使用数据 RAM 并且在不同的 RAM 块中有两个不同的缓冲器(乒乓机制)。 同样、这取决于用例和应用、因此在所有情况下都可能无法实现。

    此致、

    Vivek Singh