This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:独立工作的 GUI

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, SFRA, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/678868/tms320f28035-gui-in-standalone-working

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHSFRAcontrolSUITE

尊敬的  

我正在使用 SOLARHV_DCAC 套件、我能够在 CCS 调试期间运行 GUI。 但是、当我在独立模式下运行我的器件时、例如没有 CCS

(该器件似乎工作正常、LD2闪烁@1秒。) GUI 无法通信、原因是什么以及如何在不进行调试的情况下运行 GUI。

我在 dim100上使用 CC28035隔离卡。 调试器是 XDS100v2 (我认为)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dinesh、

    我的期望是、当它与调试器断开连接时、它应该起作用、因为它与调试器一起工作。

    您能否详细说明如何在"独立模式"下运行器件

    您遵循的具体顺序是什么、

    将代码加载到闪存中
    2.断开与 CCS 的连接
    3.更改控制卡上的 SW2设置以启用从闪存引导
    3.对电路板进行下电上电
    4.从 GUI 连接?

    执行4操作时、能否检查 SCI 端口是否枚举?
    GUI 为您提供的具体错误是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Manish
    我仍然无法运行 GUI
    正如您建议的那样、我进行交叉检查
    1.我在“属性”->“常规”->“链接器”命令文件中选择“SolarHv_DCAC-F28035_flash.CMD”
    2.我在"Properties"->"General"->"Configuration"中选择"Flash[Active"
    3、我将 SW2置于 ON 位置、即 GPIO34和 GPIO37通过保持 SW3 OFF 使 TRST 变为低电平。
    4.我通过连接和断开 USB 电缆来检查 COM 端口的编号,当我断开 USB 电缆时,端口消失。
    5.我还使用 TI 的 Uniflash 实用程序来刷写器件、当器件在自由运行模式下进行编程和运行时、情况是相同的
    但是、USB 保持连接到 PC、GUI 正常工作、但如果我再次连接并断开 USB、则无法启动 GUI。 而 LD2闪烁以显示器件正在运行。
    您能解释一下如何延迟此器件的复位时间、例如具有复位引脚和 RC 网络的传统器件。
    我根据本文档研究文档"sprugo0b.pdf"我的器件在获取模式下工作、即正常闪存模式。
    调试探针是否存在任何速度依赖性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish

    我还会观察一些 Hack 以运行 GUI

    首先、我连接 USB 端口并对 GUI 进行午餐、在单击 GUI 中的"Connect"按钮后、我快速为微控制器加电、然后 GUI 开始工作

    但是、如果我移除通信之间的 USB 输入、然后再次插入 USB 并尝试连接 USB、则无法连接 GUI。

    我调试代码并观察 SCOM 是否正常工作、但串行协议握手可能无法正常工作、在这种情况下、某个时间 GUI 会产生错误

    我认为我需要 GUI 的源代码来找到确切的问题、或者需要制定 GUI 的新协议。

    一段时间前、我询问了 GUI 的源代码是否可以为我提供 GUI 的源代码、这可能有助于我加速项目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dinesh、

    我们在 SFRA GUI 等多个其他 GUI 上使用相同的 GUI 连接代码、并且能够根据需要断开连接。

    因此、我对测试序列感到惊讶。 我可能必须在我的末尾运行此项以进行检查。 我会在执行此操作时更新您的信息。

    -Manish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dinesh、

    很抱歉,本周我找不到时间来研究这个问题。

    这是我待办事项的问题、我将在下周初尝试进行测试。

    感谢您的耐心等待。

    此致
    Manish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dinesh、

    我们为 GUI 发布了与您使用的 GUI 非常相似的源代码

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\Multi-DCDC-Color-LED-Kit_v1.0\~GUi\Source

    它位于上述位置。 这是我能为您提供的最好的支持。

    请告诉我这是否满足您的要求、我将关闭此主题。

    -Manish