This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:长电缆的 USB 输入过冲?

Guru**** 2611385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/682617/tms320f28069-usb-input-overshoot-with-long-cables

器件型号:TMS320F28069

大家好、

我的客户担心 USB 输入的最大额定值。 就在 USB 连接之后、有一个 ESD 保护和一个共模滤波器。 使用长电缆时、它们会看到特定的过冲、这超出了我们的绝对最大额定值。

由于这些过冲具有相对较低的能量、这对于 TMS320的输入来说是否仍然是可以的? 请查看随附的图片:

谢谢、此致、

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这应该是好的。

    我请求另一位工程师查看这一点。

    此致、
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Felix、
    如果仍有待处理的问题、是否要与您再次核实?

    最棒的
    Matthew