This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28375D:CAN 远程帧中断

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/717824/ccs-tms320f28375d-can-remote-frame-interrupt

器件型号:TMS320F28375D

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:

我要求在从主控制器接收 RTR 帧时生成中断。 在 TMS320F28375D/S 控制器中是否可以这样做? 如果是、请告诉我该过程。 我已经尝试过一些配置、但结果没有成功。 请对此提供帮助。

此致、

基雷蒂·切尔卡帕利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kireeti、
    我希望更好地了解您的要求。 在接收到一个 RTR 帧后、数据帧可以自动发送、中断可以在完成后发出。 是否有原因需要仅在接收 RTR 时生成中断?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    感谢你的答复。 我想操作在接收到 RTR 时在该特定 RTR 中发送的数据(也可以在为 RTR 请求提供服务之后)。 因此、我的应用应该知道是否接收到 RTR。
    正如您在自动传输数据帧后提到的、也可以生成中断。 这也适用于我的应用。 我已经尝试过此配置(将邮箱配置为远程和已启用的传输中断)、但它没有生成中断。


    Kireeti。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kireeti、

               让我们看看两种情况:  

    1. 在接收邮箱中接收远程帧。 这将生成一个中断。 我认为这与在接收邮箱中接收(正常)数据帧没有什么不同。
    2. 在配置为自动传输的发送邮箱中接收远程帧。 传输完成后、这将生成一个中断。 我认为这与从传输邮箱传输(正常)数据帧没有什么不同。 但您说您已经尝试过这种方法,但它不起作用。 您是否尝试正常传输数据流(即不是作为远程帧的自动响应)?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    参考点1。 我的应用不需要此配置。 因此、我现在没有尝试过它。

    参考点2。 我已将邮箱配置为自动传输。 我想在此配置中生成中断。 我没有尝试传输生成中断的正常数据帧。


    Kireeti。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kireeti、

      我一段时间没有听到你的声音,希望这能得到解决。