This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:如何更改 ADC-SoC-ePWM 代码以使用 CPU 计时器触发 ADC

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/720915/ccs-tms320f28379d-how-to-alter-the-adc-soc-epwm-code-to-trigger-the-adc-using-a-cpu-timer

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我是 Sainth。 我对 TIDSP 模块比较陌生。 我已经使用示例代码使用 ePWM 模块触发了 ADC 模块。  

有人能不能帮助我如何使用 CPU 计时器触发相同的 ADC。

是否有任何使用 CPU 定时器触发 ADC 的示例代码。 如果不是、请有人解释我们需要对 ADC_SoC_ePWM 代码进行哪些更改才能使用 CPU 计时器触发 ADC。

谢谢你。

此致、

圣雷迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saintath、

    请花些时间浏览这份优秀的培训材料。 它将回答您的问题并为您提供更多帮助、尤其是在您不熟悉 DSP 的情况下。

    processors.wiki.ti.com/.../C2000_Multi-Day_Workshop

    谢谢、
    Krishna
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Krishna、

    实际上、我正在处理 ADC_SoC_ePWM 代码。 在 ADC_SoC_ePWM 代码示例中、模数转换 SOC 将在无限循环中启动。 但是、如果可能、我希望在 ISR 内部启动 SOC。

    是否有任何可用的示例、以便我可以继续。

    谢谢你。

    此致、
    圣雷迪
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saintath、

    如果不了解您的问题和系统的总体背景、我相信您提出的问题非常简单。 SOC 可以从任何位置发布、因此您可以在 ISR 中发布它。 但是、我希望第一个中断必须从 ISR 外部发出、除非您配置其他东西来触发中断? 我不能指出一个具体的示例、可以满足您的需求、但我发送给您的链接中有几个与 ADC 配置和控制相关的示例。

    希望这能有所帮助、请告诉我是否可以提供进一步帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sainth、我们没有听到您的反馈。 您是否确认能够解决此问题? 谢谢! Krishna