This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:Code Composer /微控制器培训

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/722595/ccs-tms320f28377s-code-composer-microcontroller-training

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件: TMS320F28035

工具/软件:Code Composer Studio

我有几位同事 是数字电源控制的初学者。  我一直发现、对于一个特定芯片、为期三天的培训课程(对于 TMS320F28035、这是我最近参加的课程、相当长的一段时间前)对于 Code Composer 和特定微控制器的使用入门来说都是非常出色的。  我似乎无法找到这些类。  是否不再提供它们?  如果不是、请在在线资源上推荐 Code Composer 以及 TMS320F28377S (甚至 Piccolo)入门资源。

提前感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    很抱歉、C2000多日技术讲座不再现场提供。 但是、您可以在以下位置找到 F28x7x 多日技术讲座材料:

    processors.wiki.ti.com/.../C2000_Multi-Day_Workshop

    此外、请在下面找到 F28x7x 1日技术讲座的链接、其中包括一个在线视频:

    processors.wiki.ti.com/.../C2000_One-Day_Workshop

    再次感谢您对研讨会的称赞和对 C2000微控制器的关注。

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于28x&x 非常有帮助、谢谢。

    Code Composer 的类似资源/链接如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    Code Composer Studio 的培训材料现已集成到 CCS 内的 Resource Explorer 中或 dev.ti.com 中。 在"Development Tools"->"Integrated Development Environments"->"Code Composer Studio"部分下、您可以浏览适用于 CCS 的所有培训材料、包括研讨会、培训模块和视频。

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    我已经听过您的声音了一段时间,因此我假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请拒绝此解决方案或回复此主题。 如果此主题被锁定、请制作一个描述问题当前状态的新主题。

    - Ken