主题中讨论的其他器件:MOTORWARE、 DRV8303、 DRV8301、
下午好!
我将回顾一个旧的 BLDC 电机控制器项目、并尝试在满载运行时降低电流消耗。 我已将我的旧 hal 文件(在 v14中)移植到最新的 motorware v18、并让 lab01b 项目与我的电机一起运行。 有趣的是、我在三个电流测量中的一个中看到了异常的电流纹波(请参阅下文)。 我想了解是否有人对我看到这种影响的原因有任何想法、以及是否可以在硬件或软件设置中进行任何更改以减轻这种影响。 SVGEN 的 PWM 输出与实验教程中的示例相匹配、但电流看起来很不一样。
我应该提到、A 相中的电流由外部放大器放大、而 B 相和 C 相中的电流在 DRV8303芯片中放大。 我已附上 A 相的原理图屏幕截图。如果您有任何想法、请告诉我。
此致、
Chris