主题中讨论的其他器件:MOTORWARE
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我在与 TI motorware_1_01_00_16合作一段时间、现在 我决定迁移到 motorware_1_01_00_18。
现在 、我遇到了 motorware_1_01_00_18问题。
当需要将我的代码传输到 motorware_1_01_00_18中的 main.c 文件时、编译器会由于使用"data_section"函数的不同而产生错误。
在 motorware_1_01_00_16中 、有三个具有此条件的 DATA_SECTION 函数:"#ifdef F2802xF"(Pic1)。 可进行编译。
但在 motorware_1_01_00_18中 、有三 个具有此条件的 DATA_SECTION 函数:"#ifdef csm_enable"(Pic2)。由于无法编译、因此会出现链接错误(我认为出现此错误是由于内存分配问题-pic3)。
这些条件意味着什么?
如何解决问题?