This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:TMS320F28035如果使用一个外部 ADC (基准电压3V)、如何计算偏移和斜率?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/683885/tms320f28035-tms320f28035-how-to-calculate-offset-and-slope-if-using-an-external-adc-reference-voltage-3v

器件型号:TMS320F28035

TMS320F28035内部温度传感器部件:使用内部 ADC (3.3V 基准电压)来计算偏移值、斜率正常。 如果使用外部 ADC (基准电压3V)、如何计算偏移和斜率值并转换温度值。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    您可以采取类似的方法:  

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sean、

    自您上次更新以来已超过两周。 我假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请拒绝此解决方案并回复此主题。 如果此主题已锁定、请制作一个描述问题当前状态的新主题。

    Tommy