This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28027F:CCS/LAUNCHXL-F28027F

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, CONTROLSUITE, MOTORWARE, INSTASPIN-BLDC, CCSTUDIO, INSTASPINUNIVERSALGUI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/685052/ccs-launchxl-f28027f-ccs-launchxl-f28027f

器件型号:LAUNCHXL-F28027F
主题中讨论的其他器件:DRV8301controlSUITEMOTORWAREINSTASPIN-BLDCCCStudioINSTASPINUNIVERSALGUI

工具/软件:Code Composer Studio

我有 f28027f Launchpad 和 drv8301。 是否有人可以帮助我找到用于在无传感器配置中驱动 BLDC 电机的 CCS 代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否安装了 controlSUITE? 您是否已了解 controlSUITE\development_kits\DRV830x-HC-C2-Kit_V105中的解决方案?

    它使用不同的硬件、但代码可以调整。

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是,已安装控制套件和电机软件。

    ->想知道是否需要先手动使用 Control Suite 将代码刷写到 Launchpad 中并打开电机软件来操作电机?

    (或)

    ->打开电机软件将自动将程序刷写到运行电机所需的 Launchpad 中?

    此致,

    Basil Mathew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您指的是 MotorWare 的哪一部分? InstaSPIN GUI 之一(InstaSPIN-BLDC GUI? InstaSPIN 通用 GUI?)? 或者、您只是在谈论 MotorWare.exe 吗?

    现在我假设 MotorWare.exe、但如果您提到其他内容、请纠正我的问题。 MotorWare.exe 只是浏览文档和项目的一种方法。 您将需要使用 CCS 加载和运行它们。 您可以使用 InstaSPIN 实验室用户指南指导您完成这些步骤。 如果您在 Resource Explorer 中找不到它、则可以在 motorware_x_xx_xx_xx/docs/labs/instaspin_labs.pdf 中找到它。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    非常感谢您,我将会介绍这一点。

    我尝试启动 :motorware/insta spin soc/  在连接 Launchpad 后运行通用 GUI ,但我遇到如下错误  

    正在重新启动程序模型...
    初始化目标:C:\ti\guicomposer\eclipse\workspace\.metadata\.plugins\com.ti.binding.program\appConfig.ccxml
    sun.org.mozilla.javascript.internal.WrappedException: wrapped com.ti.ccstudio.scripting.environment.ScriptingException:无法启动服务器:DebugServer.1:无法加载 C:\ti\guicomposer\ccs_base\emulation\drivers\tixds28x.dvr:找不到指定的模块。
     ( 8)输入 在第8行、重新启动完成。

    原因可能是什么?  

    此致、

    Basil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您转至错误引用的 C:\ti\guicomposer\ccs_base\emulation\drivers\文件夹、您能找到 tixds28x.dvr 文件吗? 也许尝试重新安装 INSTASPINUNIVERSALGUI 软件包?

    我还将要求 GUI Composer 团队的某个人查看您的帖子、看看他们是否有任何想法。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在该问题上取得了任何进展? 您是否下载了 GUI Composer 运行时? 安装时出现了任何错误?

    processors.wiki.ti.com/.../Category:GUI_Composer

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Whitney 、

    是的,已经取得了很多进展,感谢所有的支持。

    我最初的疑问如下,我也找到了答案,让我解释一下,帮助像我这样的基本用户。  

     (1) 想知道是否需要先手动使用 Control Suite 将代码刷写到 Launchpad 中,然后打开电机软件来操作电机?   是的。 。 是的

    (或)

    (2) 打开电机软件将自动将程序刷写到运行电机所需的 Launchpad 中?   部分是的  

    任何人都希望使用 F28027F + DRV 8301首次运行电机,请执行以下步骤,这些步骤对我有用,我不确定是否有其他方法可用。  

    确保正确安装了 code composer 和 motorware 软件,motorware 是浏览用于运行电机的文件和软件的绝佳工具(适用于任何 TI 支持的 DSP 控制器系列)。  

    步骤1: 堆叠 Launchpad +兼容的 DRV 8301 (连接了适当的 BLDC) 。 确保从现在开始移除跳线1、2、3 LAUNCHPADXL 的电源将从 DRV 8301电源获取。 此外,这样做还会将 XDS100V2调试探针电源与电源侧隔离,以提高安全性。  

    步骤2:加载中已经提供的一个 INSTASPIN FOC 示例程序   

     C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_14\sw\solutions\instaspin_oc\boards  。  

     *检查 DRV-8301版本是否有适当的程序选择。

    * boards 文件夹中列出的程序具有不同的功能,因此请选择相应的程序来运行您的电机。 我的建议 proj_lab02b

     

    步骤3:构建导入的代码并关注“.out”文件 。 您可以在 Project Explorer 窗口的二进制文件中找到这些文件 。

     

    步骤4: 将 " xxx.out "文件复制 到    C:\ti\guicomposer\webapps\InstaSPIN_F2802xF_universal ,并将该文件重命名为 appProgram.out。

     

    我尝试使用刚刚从 CCS 复制的相同的".out "文件,但在将文件名重命名为"appProgram"之前,该文件不起作用  (我不知道为什么)。  

     

    步骤5:启动 motorware 应用程序并选择在 Instaspin FOC /Piccolo 28027f/运行通用 GUI 中运行 GUI 软件。

     

    步骤6: 让 GUI 识别电机并开始首次运行电机:)  

    此致,

    Basil Mathew Tharian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴你发现了它! 感谢您分享您的详细解释。

    惠特尼