This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 当 CAN_H 对地短路时、总线不会一直关闭、一段时间内通信正常、一段时间内总线关闭。

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/681758/when-can_h-short-to-ground-the-bus-is-not-shut-off-all-the-time-for-a-while-communction-is-ok-for-a-while-the-bus-shut-down

主题中讨论的其他器件:TMS320F28035

进入脱离总线状态有三种方法:

CAN_L 对蓄电池短路

CAN_H 短接至 CAN_L

CAN_H 对地短路

当1和2发生时、总线进入脱离总线状态且总线关闭、CAN 总线上没有发送消息。 但第三种方法(CAN_H 接地短路) CAN 总线 不会始终关闭、有时通信正常、有时总线会关闭。

在 CAN 驱动程序中、我设置 ABOe2e.ti.com/.../TestCaseData.zip

ECanaShady.CANMC.bit.ABO = 1;     //自动总线打开

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关注的是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪种收发器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

          我们使用 TJA1044。

     在 TJA1044之前、我们使用了 TJA1042、它们都有相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我担心的是:如果出现此问题、第三种现象就无法满足客户的离线恢复要求。 1和2可以满足客户的要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TestCaseData.zip 提供了 CAN 消息日志供您参考。 有三个文件、包括"CAN_H 短接至 CAN_L.asc"、"CAN_H 短接至地.asc"、"CAN_L 短接至 Battery .asc"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

       我认为与  要使用的收发器没有关系、我何时可以获得您的反馈?

    期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramesh:

    DSP:TMS320F28035
    收发器:TJA1044
    我们的问题是当"CAN_H 对地短路"时 CAN 总线如何进入脱离总线状态。 这种现象是当"CAN_H 对地短路"时总线未完全关闭。
    你有什么建议吗?
    谢谢
    沃尔什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    这对我们来说是一个重要的客户、您能帮我们对此问题发表一些意见吗?

    非常感谢。

    此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阳光明媚、
    该问题会移至另一位专家、他可能会在有机会时作出回应。 如果 Hareesh 返回时线程处于活动状态、他可能会鸣响。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我与收发器组的专家一起检查了这一点、并获得了以下反馈:

     

    '如果 CANH 短接至 GND、则没有正差分电压。 在逻辑零状态下、CAN 总线要求 CANH 比 CANL 高+900mV。 如果 CANH 为0V、则 CANL 需要接近-1V 才能产生显性位。 因此,我不确定是否会有一段时间的沟通。”

     

    这是否是对 GND 的高阻抗短路、而不是直接对地0Ω Ω 短路? 仿真故障时、您能否提供 CANTX、CANRX、CANH 和 CANL 引脚的示波器快照?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    此问题是否已解决? 如果是、请关闭帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有看到对此的进一步答复。 我认为问题已经解决。 如果是这种情况、请关闭帖子。