请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 您好,
我在‘m 的项目中 TMS320F28335、我们在 TMS320F283335的外设电路中使用独立的看门狗芯片、需要在1.6秒内馈送。我想知道 为什么外设电路中有看门狗、以及添加看门狗的真正意义、使用它来检查 CPU 的异常工作状态或检查 CPU 中使用的计时器?
此致、
弗兰克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我在‘m 的项目中 TMS320F28335、我们在 TMS320F283335的外设电路中使用独立的看门狗芯片、需要在1.6秒内馈送。我想知道 为什么外设电路中有看门狗、以及添加看门狗的真正意义、使用它来检查 CPU 的异常工作状态或检查 CPU 中使用的计时器?
此致、
弗兰克
弗兰克、
这取决于您的应用。 只要您确定在正确操作的情况下、CPU 将在1.6秒内为计时器中断提供服务、因此将为 WD 提供服务、那么这应该起作用。 您需要考虑的是、当发生计时器中断时、如果 CPU 忙于处理其他中断、并且它还具有其他一些高优先级中断待处理、则计时器中断将等待一段时间、并且可能需要超过1.6秒才能获得伺服。 只要您确定永远不会发生这种情况、并且如果发生这种情况、那么您需要将其视为错误条件并重置器件、那么就可以了。
希望大家清楚。 我也希望我们的安全专家在这篇文章中回答您对此问题的任何其他问题。
此致、
Vivek Singh