This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:tms320f28379s

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/721282/tms320f28379s-tms320f28379s

器件型号:TMS320F28379S
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

在下面显示的文档中、它是指 PWM 测试点。 它们位于电路板上的什么位置?  此外、TI 在理解项目 IDDK_PM_Servo_F2837x_v2_00_00_00下的代码时是否可以提供任何指导? 谢谢。

此致、

Akila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所述的文档是《使用 F2837x 的三相永磁同步电机的传感磁场定向控制》
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有许多测试点。 该板的设计使各种块设计为宏、并且它们的输入和输出在测试点上输出。 例如、如果您查看逆变器的 PWM 输入、请查看 PCB 逆变器部分(M4)的输入部分、同样查看其他信号。
    代码以各种构建级别进行组织、在每个构建级别中引入整块 PIE、最终将所有部分集成到最终构建中。 您可能需要花费一些时间来获得硬件和软件的保留。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在哪里可以找到电路板原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您已安装 controlSUITE、请查看

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\TMDSIDDK_v2.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在尝试找到 PWM 测试点、在这里我可以在示波器上的栅极上看到信号。 我可以看到用户指南和硬件参考指南。 两者都没有可帮助我找到的原理图或信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我先前发送的文件夹中查找一个文件夹、该文件夹的内容为"IDDK_HwDevPkg_R2.2.1"、我希望查找原理图信息时直观。

    BTW、IDDK 使用 IPM、因此您不会在逆变器开关上看到栅极脉冲、但是、您应该能够看到脉冲进入 IPM 的栅极驱动器。

    请查看硬件指南中的第3.8.2节。 测试点基本上是模块 M4的引脚排列。 一些引脚是 PWM 脉冲输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您的查询已解决,请单击“已解决”并关闭该主题。 谢谢。