主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28069M、 MOTORWARE
工具/软件:TI C/C++编译器
我已经介绍了从 SCI 引导加载 TMS320F28069M (LaunchXL-F28069M 板)的部分。 这是我用来指导 hex2000实用程序从 COFF 创建可引导 hex 文件的 cmd 文件。
LAB1.Out /*输入 COFF 文件*/
-ASCII /*选择 ASCII 格式*/
--map=lab1.map /*指定映射文件*/
--outfile=lab1.hex /*十六进制实用程序输出文件*/
--sci8 /*指定 SCI 8位引导格式*/
部分
{
.text:paddr=boot
.cinit:paddr=boot
ramfuncs:paddr=boot
econst:paddr=boot
IQMath:paddr=boot
csm_rsvd:paddr=boot
codestart:paddr=boot
csmpasswds:paddr=boot
}
我可以使用此 cmd 文件运行 hex2000并获取 hex 文件。 我正在 Motorware 的 lab01上运行此程序。 我已经订购了电路板、它将在下周到达。
此.cmd 文件是否正常? 我已经介绍了 TMS320C28x 汇编语言工具 sv18.1.0.LTS、它提供了创建可引导十六进制文件的基本指南。 我添加了一些部分、但没有明确了解其工作原理。 我的操作理解是、一旦某些主机将通过 SCI 将生成的十六进制文件发送到 F28069M、它应该正常工作。 您能看到我还需要更改的内容吗?