This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:MIL-STD 1553接口、XINTF、TMS320F28335通信

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/683488/tms320f28335-mil-std-1553-interface-xintf-tms320f28335-communication

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

嗨、大家好、

我想知道是否有人使用代码连接1553 DDC 芯片。 如果我可以获得一个使用 XREADY 连接任何外设与 XINTF 的源代码、那么这也是可以的。

如果有任何帮助,将不胜感激。

谢谢、

Akhil Pillai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akhil、
    我们没有您在我们的支持中寻找的芯片的驱动程序/软件。

    但是、请查看 controlSUITE 中提供的 XINTF 示例/SW

    C:\ti\controlSUITE\libs\utilities\boot_rom\2833x - XINTF 引导加载程序(根据引导 ROM 指南 spru963a.pdf 中的第2.19节、在同一文件夹中提供、使用 XRD)。

    ROM 源代码在 c200ware 和@ C:\ti\c2000Ware_1_00_04_00\libraries\boot_rom\F2833x\v2_0\rom_sourcess 中均可用

    F2833x @ C 的器件支持示例:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_04_00\device_support\F2833x\examples 有一些 XINTF 示例、请检查它们。

    希望这对您有所帮助。

    此致
    Santosh Athuru
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试检查这些示例、但它不起作用。 无论如何都很感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akhil、

    很明显、上面 Santosh 引用的示例可能无法完美地满足您的情况。 需要对它们进行修改以满足您的需求。 这些示例作为参考和构建的源提供。 TI 通常不负责为所有可能的外部 l 器件编写驱动程序。 有理由希望为任何应用编写自定义代码。

    请研究提供的示例并学习 XINTF 模块。 使用这些驱动程序、器件用户指南和数据表以及外部器件数据表、您将能够很好地编写此驱动程序。

    当然、这并不妨碍任何其他社区成员发布代码、但根据我的经验、这种情况不太可能发生、尤其是对于这样的特定请求。

    此致、
    标记