This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:DCAN 输入时钟

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/680482/tms320f280049-dcan-input-clock

器件型号:TMS320F280049

你好、冠军、

对于 F280049 DCAN、输入时钟可以检查 SYSOUT 和外部晶体、CAN 波特率计算公式为  

波特率= CAN 时钟/((BRP+1)*(BRP+1))

我的客户测试发现、无论他们选择 SYSOUT 时钟(100M)还是晶振(10M)、CAN 带隙都是相同的(Aasume CAN 时钟始终为10MHz)

另一个问题是、我们发现无法设置 CAN 波特率无法设置为低于250kHz。

那么、您能给我解释一下吗? 如果您有详细信息、CAN 时钟设置会更好。

谢谢

BR

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    为 C2000 DCAN 创建了 CAN 位计时计算器/指南。  它发布在应用手册中(请参阅 链接)。  请查看这是否有帮助。

    谢谢、此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    CAN 位时序应用手册是否有助于解决此问题?  客户是否仍然存在波特率问题?

    谢谢、此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    我现在将关闭该主题、因为我尚未收到确认。 如果这仍然是一个问题、请通过回复帖子来恢复此主题、以防 CAN 位时序应用手册对解决波特率问题没有帮助。

    谢谢、此致、
    Joseph