请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:F28M35H52C 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的先生或女士:
F28M35有4个图像文档:M3引导加载程序、C28引导 加载程序、M3应用程序和 c28应用程序。
我们需要一次性对所有图像进行编程、以提高生产效率。
我们如何将所有图像文档合并为一个? 您是否有工具为该 IC 进行编程?
B/R
龙飞