This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379S:从应用程序中访问代码/数据部分信息

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/680552/ccs-tms320f28379s-access-the-code-data-section-information-from-the-application

器件型号:TMS320F28379S

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

如何获取.cmd 文件中定义的每个段(例如.text 和.ebss)的应用程序代码中的地址/位置和相应长度?

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、
    编译代码后,您可以在" .map"文件。 这将位于项目的"Debug/Release"文件夹下。
    -Ritvik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ritvik:

    感谢您的关注。


    我在运行时需要该部分的详细信息。 那么、我如何在应用程序(c 程序)中直接检索这些信息呢?  

    谢谢、

    Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    我不知道在 C 代码中获取段详细信息的任何方法。

    段大小是在运行代码之前分配的、我不确定为什么需要从链接器文件中专门获取它们(假设它们在运行时不会变化)。 您始终可以读取映射文件并在 C 代码中使用段大小。

    -Ritvik