Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我在连接器文件中为 TMS320F28034为 CSM 保留了以下位置(代码安全模块)。
csm_RSVD :origin = 0x3F7F80,length = 0x000076 // FLASHA 的一部分。 当 CSM 正在使用时、使用所有0x0000进行编程。 *
CSM_PWL_P0 :origin = 0x3F7FF8,length = 0x000008 // FLASHA 的一部分。 FLASHA 中的 CSM 密码位置*/
人们通常如何 首次填充 csm_RSVD?
人们通常如何第一次在 csm_PWL_P0处设置密码?
他们是否从 code composer 中执行此操作? 如果是、如何操作?
是否有方法可以从链接器文件执行此操作? 如果是、如何操作?
还是必须使用我编写的程序来完成它?