This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:MCLK 复位后 INTOSC2OFF 位状态

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/723358/tms320f28034-intosc2off-bit-status-after-mclk-reset

器件型号:TMS320F28034

您好!
客户告知 MCLK 复位后、INTOSCOFF 位不会被重置(但应在用户手册中)。 在 MCLK 内部复位后、CLKCTL 寄存器是否会被重置?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、

    从我运行的几个测试中、虽然它与文档中给出的复位值不匹配、但看起来确实会复位 CLKCTL。 我将在文档中研究这是一个问题还是其他问题。

    您能否获得有关客户所看到的行为的更多详细信息? 复位后 CLKCTL 的值是多少?

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    见附件

    e2e.ti.com/.../After-normal-reset-the-CLKCTL-Register-is-filled-with-0x0000.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Holger、
    我认为这种混淆是 MCLKRS 的域与 XRSn 产生的复位域不同。 为所有外设位列出的"复位"条件适用于 XRSn 事件。 这与用于 CSS 中的复位(CPU 复位)的复位信号相同、这与客户看到的内容相关。

    数据表(第6.6.4节)和 TRM (表21)中相应的时钟章节逐步介绍了这一点。 在 CLKCTL 寄存器定义中、INTOSCxOFF 位都有一个注释、即它们不受 MCLK 检测电路的影响。

    最棒的
    Matthew