This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:InstaSpin 通用 GUI

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/683920/drv8301-69m-kit-instaspin-universal-gui

器件型号:DRV8301-69M-KIT
主题中讨论的其他器件:DRV8301

大家好、  

我花了一天时间来学习 InstaSpin 项目和实验室用户指南、并使用我的 DRV8301 EVM 板进行了一些实验(主要在实验5之前)来识别小型 BLDC 电机。 到目前为止、这些实验都是成功的。

我正在开发自己的硬件、希望在硬件准备就绪时通过实验室测试硬件是否正常工作。  

不过、我想使用通用 GUI 以更直观的方式完成这些实验、并在将来与其他电机一起测试和设置电机参数。 为此、通用 GUI 自述文件显示我应该为 project_lab #编译.out 文件、我正在完成、 并且编译的 PROJECT_LAB #将确定哪些函数可用(例如、直到 proj_lab05b 才引入 Speed KP、因此在编译本实验之前无法调整速度 KP)。

如果我希望在通用 GUI 中提供所有函数、应该编译哪个 PROJECT_LAB? 实验室用户指南非常详细、有点令人困惑、因为不清楚每个实验室是添加到之前的实验室、还是某些实验室是独立的。 此外、还有一些我想跳过的实验、例如设计我自己的运动序列。

如果我只为最后一个实验编译.out、这将使我能够访问 GUI 中的所有函数吗?  


此致、  
Matt


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信 lab10a 是您工作的好地方。 它包括电流/速度环路、Rs 在线重校准、场强减弱和过调制。 它不包括您提到的您不感兴趣的任何运动特性

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果此时没有任何其他问题、我将继续并将此主题标记为已解决

    肖恩