This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:总线电压保护

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/683681/tms320f28069m-bus-voltage-protection

器件型号:TMS320F28069M

您好!
客户使用 HV instaspin 电机控制套件。 在电机产生高感应电压时、是否对总线电压进行监控和过压保护?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Holger

    否、HVKIT 没有过压保护。 硬停止或从电机到生成提供直流总线泵送的快速转换等操作可能会损坏电路板。 但是、IPM 确实提供过流保护

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、

    如果这里没有其他问题、我会认为这个主题已经结束

    肖恩