This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28377S:连接到 FPGA SPI 主设备、限流

Guru**** 2609695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/684429/launchxl-f28377s-connecting-to-fpga-spi-master-current-limiting

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

您好!

我是 SPI 通信的新手。 我想将 FPGA 板(主器件)连接到 launchpad SPI (作为从器件)。 两者均由3V3供电、但由不同的电源供电。

我尝试在所有四个 SPI 引脚上使用3k3电阻、但 C2000接收到的信号完全失真(看不到时钟)。

我是否可以减少或移除(所有 FPGA 引脚都连接47E)限制电阻以提高信号完整性?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人能帮我吗?
    如果我想连接两个 C2000 LaunchPad 以进行 SPI 通信、考虑到信号完整性、则电流限制电阻应该是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人很快就会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deep M、

    两个电路板之间是否共享接地基准? F2837xS 器件每个引脚的驱动/灌电流为+/-4mA (F2837xS 数据表 SPRS881的第5.6节电气特性)

    如果电路板断开连接、FPGA 的 SPI 信号是否干净?

    -Mark
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deep M、

    几天以来,我没有听到您的声音,因此我假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请拒绝此解决方案并回复此主题。 如果此主题锁定、请使用"提出相关问题"按钮继续对话。

    谢谢、
    标记