This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28379D:TMS320F28379D

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/679779/ccs-launchxl-f28379d-tms320f28379d

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件: TMS320F28379DC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

几周前、我和我的同事收到了一个包含的盒子

 TI 的开发套件 LAUNCHXL-F28379D (TMS320F28379D)。

由于我们的日程安排过于疯狂、我们一直没有机会对其进行测试

现在。 我们成功地将其连接到我们运行 Win 7的系统之一、

N 教授(2009年)。 我们成功地在前端安装并运行 CCS

结束...

我们的计划是测试和利用这款 TI 微控制器、但遗憾的是

我们当中没有人在处理这种类型的 TI 方面有太多经验

硬件。 我们要做的一件事是通过 CCS 构建项目

一些示例、并在控制器套件上运行构建。 此外、

完成该操作后、我们将通过在上显示该跑步记录来展示该跑步记录

控制器本身的前端。 我想这可能是合理的

我们需要采取的第一步、以便了解其功能

微控制器。

话虽如此、我真的很想听到同事的声音

开发套件的开发人员。 也是如此

非常喜欢看到一些成功构建为项目一部分的示例代码

然后在微控制器上运行。 我们刚刚开始

查看此类硬件、以便了解任何建议、建议、示例和想法

非常感激。

非常感谢和欢呼。

-Saleh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saleh、
    首先要了解的是 C2000Ware 随附的示例和文档:

    dev.ti.com/.../

    有关在您的 LaunchPad 上开发的同事和专家的更多反馈、我将把您的帖子移至 C2000论坛、您将获得更多反馈。

    谢谢
    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨利赫

    本在线研讨会对器件、电路板和 CCS 进行了很好的介绍: training.ti.com/c2000-f2837xd-microcontroller-1-day-workshop-series

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ki、

    非常感谢这些建议。 是的、我很乐意与同事交流
    他们在处理这种类型的硬件方面有一些经验。 我们的初始目标
    是要充分了解其功能以及其结构、如果可能的话。

    关于 C2000论坛、我是否需要在那里或那里重新发布新消息
    有什么方法可以移动或链接当前帖子?

    再次感谢、
    Saleh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我应该提到、还有一个有关您的 LaunchPad 的 CCS 研讨会:
    dev.ti.com/.../

    但本次专题讨论会重点介绍了将 CCS 与目标结合使用的基础知识、而不是详细了解目标本身。 Tommy 提到的上述专题讨论会将是一个关于一切问题的更全面的专题讨论会。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Tommy。 我将查看其中发布的一些材料。
    再次感谢您提供的任何其他指导。

    谢谢、
    Saleh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨利赫

    您可能还对 C2000多日技术讲座材料感兴趣、网址为:

    processors.wiki.ti.com/.../C2000_Multi-Day_Workshop

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    感谢您提供指向 wiki 链接的指针。 我们很快就会来看看。
    希望这有助于尽快解决这些问题。 我们的
    日程安排非常紧张、因此希望能够处理这个问题
    很快。

    -Saleh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的一位同事已经在系统上安装了 CCS ...

    如何确定它是否满足车间 wiki 中所述的以下两个条件:

    注意:CCS 安装必须在每个类别中包含以下选项:
    •处理器支持–选择“C2000 32位实时 MCU”
    •选择仿真器–选择“XDS100类仿真器支持”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨利赫

    在 CCS 中创建新项目时、如果选择"C2000 32位实时 MCU"选项、您将看到 C2000器件(例如 TMS320F28379D)。 此外,在 CCS 中创建目标配置文件时,如果选择了“XDS100 Class Emulator Support”选项,则在选择连接类型时会找到“Texas Instruments XDS100v2 USB Debug Probe”。

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、

    很抱歉、您一直在窃听您的内容、但我似乎无法运行这些实验
    链接中提到的内容... 与来源的链接似乎也缺失
    因为 lab1不是其中的一部分。 看起来 CCS 初始安装正常。 我想、如果是这样
    问题类型不断出现、我可能会全部删除、然后从新副本开始。

    如果您能给我指或给我一份完整的副本、我将不胜感激
    整个实验集(包括所有源)。

    再次感谢、
    Saleh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨利赫

    没问题。 转到我发送给您的研讨会链接、下载安装程序。 这将在 C:\C28x\文件夹中安装实验文件、解决方案文件和实验手册。 请注意、并非所有模块都有实验练习、实验编号遵循模块编号。 也就是说、有一个针对模块2、5、6、7、8的实验练习、 9、10和11。

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tommy 提到了在这里举办的为期一天的研讨会:

    training.ti.com/c2000-f2837xd-microcontroller-1-day-workshop-series

    Ken 到为期多天的技术讲座的 wiki 链接...

    processors.wiki.ti.com/.../C2000_Multi-Day_Workshop

    但是、在内容区域、文件夹、
    等等。而且 Lab1似乎在多日套餐中缺失。

    -S
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨利赫

    他们是两个不同的研讨会、我是这两个研讨会的作者。 为期一天的专题讨论会有一个视频、该专题讨论会的材料可在以下网址找到:

    processors.wiki.ti.com/.../C2000_One-Day_Workshop

    培训门户有一个指向 Wiki 的链接、而 Wiki 有一个指向培训门户的链接。 换言之、培训门户上有视频、Wiki 上有研讨会材料。

    一日和多日技术讲座均基于 F28379D LaunchPad、但每个技术讲座的结构略有不同。 两个技术讲座使用相同的头文件、但每个技术讲座使用不同的源代码。 您可以先尝试一天的材料以获得概述、然后尝试多天的材料以了解更多详细信息。

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢。 Ken、要求对此进行澄清。 我想、这可能会是
    让这两个技术讲座中的每一个都保持在一个完全的水平上是合理的
    单独的项目、否?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨利赫

    每个车间将安装在单独的目录中。 一日安装在 C:\F2837xD 中,多日安装在 C:\28x 中。 此外、每个实验练习都有自己的文件夹、可在其中创建/定位项目。 我建议仔细遵循指示、实验练习将会成功。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    非常感谢。 我们第一次在 Lab1的尝试看起来不是很好  我想

    可能在安装阶段未正确完成、可能?...

    无论如何、我认为我非常严格地遵循了这些指令。

    -Saleh

    ===================================================================================================================================


    "C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-k -j 8 all -O
     
    '生成文件:"../F2837xD_CodeStartBranch.asm"
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.1.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -include_path="C:/f2837xD/lab1/cpu01 -include_display_supervisorit_de=/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.1.1.LTS/include -f2837xd_supervisore_display-board-board_supervisorit_display_guide_guide-f28xd_supervisorit_guide-board-supervisore_display-f37xd_supervisore_display-f37xd_supervisore_display_guide_guide-f37xd_supervisore_display-f37xd_guide_guide-board-f37xd_supervisority/guide_supervisorit_supervisority=f28x_guide-board-ine_display-f37x_guide-board-f37x.   
    subdir_rules.mk:9:目标'F2837xD_CodeStartBranch.obj'的配方失败
    错误:选项--define 缺少其参数'name[=Value]'
    gmake:***[F2837xD_CodeStartBranch.obj]错误1
    '生成文件:"../F2837xD_DefaultISR.c"
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.1.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -include_path="C:/F2837xD/Labs/Labs=fpu01 -include_display_cru_supervisr -file_display-f2837xd=-file_display_use_display_band_da2837xd_supervisr -file_display_guid_guide-f37x=-file_display_guide-f37xd-ine_display_us_guide-f37xd-ine_display_guid_guide-f37x_guide-f37x_supervisr -display_guide-f37x_guide-guide-f37x=-display_guid_us_guide-f37x_us_guide-f37x_guide-guide-ine_display_guide-guide-/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.1.1.LTS/include   
    subdir_rules.mk:16:目标'F2837xD_DefaultISR.obj'的配方失败
    错误:选项--define 缺少其参数'name[=Value]'
    Gmake:***[F2837xD_DefaultISR.obj]错误1.
    '生成文件:"../F2837xD_GlobalVariableDefs.c"
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.1.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -include_path="C:/f2837xD/lab1/cpu01 -include_supervisorit_defination="2837xR=v28x_supervisorit_be-board-board_supervisorit_supervisorit_b="-f2837xd-file_display_defend_da=v2837x="-board_supervisorit_supervisorit_b="-f2837x="-board_supervisorit_supervisore_display_supervisory"-v-v28x="-v2837xd-overview_supervisorit_supervisorit_b="-v-v-v-f37x="-board_supervisorit_supervisorit_file_display_b="-f37x /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.1.1.LTS/include   
    subdir_rules.mk:23:目标'F2837xD_GlobalVariableDefs.obj'的配方失败
    错误:选项--define 缺少其参数'name[=Value]'
    gmake:***[F2837xD_GlobalVariableDefs.obj]错误1.
    '生成文件:"../F2837xD_GPIO.c"'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.1.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -include_path="C:/f2837xD/lab1/cpu01 -include_display_supervisorit_-f2837xd"-prev_prob="_proc-display_us_gup_supervisorit_b="-f2837xd-file_display_gup_be-board-supervisorit_b="-file_display_gup_gup_gup_gup_gup_supervage=-f37xd-overview_gup_gup_gup_be-board-f37x_supervisorit_be-overview_gup_gui_gui_be-board-ine_display_gui_gui_gui_guie_display_guie_display-ine_display_guid /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.1.1.LTS/include   
    subdir_rules.mk:30:目标'F2837xD_GPIO.obj'的配方失败
    错误:选项--define 缺少其参数'name[=Value]'
    gmake:***[F2837xD_GPIO.obj]错误1.
    '生成文件:"../F2837xD_PIECTRL.c"
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.1.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -include_path="C:/f2837xD/lab1/cpu01 -include_display_supervisorit_-f2837xd"-prev_proc-tru_supervisore_display_guide-f2837xd=tr-board_supervisore_display_supervisore_display_guid-tr-f37x_guid_guide-f37x_supervisore_p_supervisore_p-tr-tr-tr-p_guide-f2837xd-tr-p_supervisore_display_guid_guide-f37x_supervage=-tr-p_supervage-p_supervisore_p_guid_guide-f37x_guide-f37x_supervage=-t /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.1.1.LTS/include   
    subdir_rules.mk:37:目标'F2837xD_PIECTRL.obj'的配方失败
    错误:选项--define 缺少其参数'name[=Value]'
    gmake:***[F2837xD_PIECTRL.obj]错误1.
    '生成文件:"../F2837xD_PieVect.c"
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.1.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -include_path="C:/f2837xD/lab1/cpuect 01"-include_display_supervisorit_pru="2837xD_supervisore-file_display_supervisore-board-v37xd-file_display_supervisorit_guest-v37xd=v37xd_supervisore_display_supervisore_display-f28xd=v37xd_guest_supervisorit_guest-f37xd=v37xd_supervisore_display_guest_guest_guest_guest_guest_guest_supervisorit_supervisorit_guide=v37x-f37x_guest-ine_display-ine_display-f37x_guest-f /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.1.1.LTS/include   
    subdir_rules.mk:44:目标'F2837xD_PieVect.obj'的配方失败
    错误:选项--define 缺少其参数'name[=Value]'
    Gmake:***[F2837xD_PieVect.obj]错误1.
    '生成文件:"../F2837xD_SYSCTRL.c"
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.1.1.LTS/bin/cl2000 "-v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -include_path="C:/f2837xD/lab1/cpu01 -include_display_supervisor_cru="cus/overview_2837x="-board_supervisor_display_supervisor_board-board-board_supervisor_display_display-board-f2837xd-file_display_supervisor_supervisor_de=-board_supervisor.cc37x="-board_supervisor_supervisor_display_display_supervisor.cc37x="-board.cc37x="-board_supervisor_supervisor_supervisor_board_display_board.cc=f37x="-board_supervisor.cc=f37x="-board.inc_supervision_/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.1.1.LTS/include   
    subdir_rules.mk:51:目标'F2837xD_sysctrl.obj'的配方失败
    错误:选项--define 缺少其参数'name[=Value]'
    gmake:***[F2837xD_SYSCTRL.obj]错误1.
    'building file:"../F2837xD_usDelay.asm"'(构建文件:"../F2837xD_usDelay.asm")
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.1.1.LTS/bin/cl2000 "-v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -include_path="C:/F2837xD/Labs/Labs=fpu01 -include_display_supervisorit_pru="2837xD_supervisore-board-delv-delv-board_band_da37x="-supervisorit_display_guid_supervisore_display-f2837x="-f37xd-overview_supervisore_display_guid_supervisory"-f37x="-f37x_supervisore_display_guide-f37x_guid_supervisore_display_guide-f37x="-delv-f37x_guide-f_guide-board-f37x_supervisore_display_supervage=f37x_supervisore_display /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.1.1.LTS/include   
    subdir_rules.mk:58:目标'F2837xD_usDelay.obj'的配方失败
    错误:选项--define 缺少其参数'name[=Value]'
    gmake:***[F2837xD_usDelay.obj]错误1.
    '生成文件:"../Lab1_cpu01.c"
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.1.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -include_path="C:/f2837xD/lab1/cpu01 -include_display_supervisorit_-/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.1.1.LTS/include -prev28x=v/proc-display_supervisorit_b="-file_display_prob="-file_display_prob="-f2837x1.p_supervisorit_b="-file_display_file_display_guide-prob="-file_display_supervisore_display_guide-prob="-file_display_guide-f37x1.htm-file_display_guid_guide-probe-probe-probe-probe-probe-cep-cc_guide-cep-ine_display_guide-cep-ine_display_supervage-cc37x1.   
    subdir_rules.mk:65:目标'Lab1_cpu01.obj'的配方失败
    错误:选项--define 缺少其参数'name[=Value]'
    gmake:***[Lab1_cpu01.obj]错误1
    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

    ****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘了在此链接中提供了用于安装实验的说明:

    software-dl.ti.com/.../C28x_Microcontroller_ODW_2-0.pdf

    请告诉我是否应该在其他地方提供有关此内容的更多信息
    请看一下。

    -S
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    考虑到上述构建步骤、您能否向我指出我可能会遇到的情况
    可能导致这些错误的原因
    失败...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨利赫

    除了创建新项目外、第一个实验练习没有太多内容。 您可能没有包含选项的完整路径。 仔细检查第29页的步骤11和12。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、

    谢谢。 我在此处重新键入这些路径和命令,重新执行了步骤11和12。。。 顺便说一下、在步骤15中、执行
    View -> Outline 将显示:
    F28x_Project.h
    切换计数1:UINT16
    main (void):void

    尽管步骤15显示 ToggleCount1:无符号短整型

    是这样吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨利赫

    在 C28x CPU 上- short、int 和 char 均为16位。 显示内容的差异可能是因为使用了比当前使用的编译器/CCS 版本更早的版本来生成手册。 这对您来说不是问题。

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    非常感谢您帮助我们设置和运行这些实验。

    很抱歉我的回复很慢。 计划被打包

    还有许多其他紧急任务需要处理、因此我很抱歉。

    Lab1看起来正在运行、但注意到 LD 指示灯闪烁

    从 CPU1侧... 但从 CPU2侧完全没有。 也许在中

    在这种情况下、没有从 CPU2返回到 CPU1的通信?

    -Saleh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还应该提到,我现在需要设置另一个
    实验室(多日技术讲座的实验室)。 没有这样做
    然而。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨利赫

    为了让 CPU1和 CPU2正确通信并使 LED 闪烁、您需要仔细执行步骤19至29。 我可以保证所有实验练习都按预期工作、但您需要按照指示操作。 学习过程的一部分是亲自尝试解决其中的一些问题。 如果某项操作不符合您的预期、请重新执行实验练习中的步骤。 但愿这对您有所帮助。

    如果您有任何疑问、请告诉我。 此外、如果您的问题已得到解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 再次感谢你。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨利赫

    我已经听过您的声音了一段时间,因此我假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请拒绝此解决方案或回复此主题。 如果此主题被锁定、请制作一个描述问题当前状态的新主题。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    很高兴听到您的反馈。 我把它搁置了一段时间

    与我的同事一起处理紧急任务、以及处理几项任务

    写报告等 这些示例中的一些仍然没有什么问题

    但计划很快回来。

    我们一定会与您联系、非常感谢您的帮助

    这方面。 非常感谢。

    -Saleh