This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:具有 FPGA 的 EMIF

Guru**** 2609755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/681656/tms320f28075-emif-with-fpga

器件型号:TMS320F28075

您好、香榭丽舍

客户在使用连接 FPGA 的 F28075 EMIF 时遇到问题。

当 EMIF CLK 设置为>12MHz 时、它们发现许多数据错误。

您会不会建议我们是否具有带 FPGA 的 F28075 EMIF 的参考原理图和 PCB 布局? 谢谢!

此致、

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda、

    我们没有带 FPGA 的 EMIF 参考设计、但我们有 一份 EMIF 应用手册 、其中包含适用于 SDRAM、SRAM 和闪存的参考设计。

    如果它们使用异步接口进行 EMIF <-> FPGA 连接、则应该可以调整设置、保持和选通周期以补偿大多数时序灵敏度。  上面的应用手册还描述了一个 EMIF 配置工具来帮助计算 EMIF 寄存器值。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda、

    "EMIF CLK 设置>12MHz"是什么意思? 您能解释一下用户是如何设置它的吗?

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Linda、

    自您上次更新以来已超过两周。 我假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请拒绝此解决方案并回复此主题。 如果此主题已锁定、请制作一个描述问题当前状态的新主题。

    Tommy