This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28335:28335

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/682800/compiler-tms320f28335-28335

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:TI C/C++编译器

HIE、

我正在使用具有两个中断的28335。 一个中断是 ePWM (2000Hz 时)、另一个是 CPU 计时器(100kHz 时)。 问题是 ePWM 中断本身的代码执行时间大约为10us。 因此、CPU 时间中断不会定期生成中断 。

请告诉我如何缩短执行时间。

此外 ,我使用的是 FAST FPU 库,而不是 RTS 库。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikhil、

    您将需要嵌套 CPU 定时器中断。 如您所知、当中断发生时、全局中断屏蔽(INTM)位被禁用。 对于嵌套中断、您需要管理嵌套 ISR。 这将包括使用中断使能寄存器(IER)位和 PIE 中断使能寄存器(PIEIER)位来启用适当的中断和禁用其他中断。 最后、您需要重新启用 INTM。

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikhil、

    我已经听过您的声音了一段时间,因此我假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请拒绝此解决方案或回复此主题。 如果此主题被锁定、请制作一个描述问题当前状态的新主题。

    - Ken