This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:压缩机运行一段时间后、TMS320F28027F 将复位。

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/722605/tms320f28027f-after-the-compressor-running-for-a-while-the-tms320f28027f-will-reset

器件型号:TMS320F28027F

你好。  

 现在、我在 压缩机控制板上使用 TMS320F28027F。  压缩机运行一段时间后、TMS320F28027F 将复位。 频率更高、复位现象更容易出现、复位时间约为600us。 我可以从 TMS320F28027F 数据表中找到该表、它显示了它的/XRS。

我使用内部晶体振荡器。  

 XRS (RESET)引脚的电容器为 0.1uF。

3.3V 稳定、来自 TPS76633。  第一个波形(黄色)是3.3V、第二个波形(粉色)是压缩机电流、第三个波形(绿色)是/XRS (RESET)引脚。

我认为它可能与布局有关、但我想知道 TMS320F28027F 的哪些内部条件会触发复位现象、如何改进和解决该问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.3V 线路上的噪声似乎相当明显。 我假设您在该通道上使用了交流耦合、以便更清楚地看到干扰。

    • 您在该线路上看到的干扰的最大幅度是多少?
    • 您能否提供连接到–TRST 的电路?
    • 假设内部 VREG 被启用。 电源引脚上提供了多少电容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

     最大脊柱约为1V、但时间非常短、 时间间隔 几乎为0。  

    这个主干也出现在某些其它电路板上、但是 TMS320F28027F 不复位。

    VREG 连接 GND。  

    有关 TRST、VREG、VDD 的电路如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、您正在使用内部 VREG。 我假设您使用"脊柱"一词来表示 VDDIO 上的噪声。 1V 的噪声幅度能够使 BOR 跳闸。 您提到时间"非常短"、但我们讨论的是在纳秒级工作的器件!

    您是否能够捕获您可以共享的电源线上噪声的真实幅度和持续时间?

    您是否说其他电路板也会出现这种噪声级别、但这些电路板中的28027器件不会复位?

    您是否尝试更改电源引脚上的电容值以降低噪声?

    您尚未提供完整的原理图、因此我不知道 VDDIO 线路上是否有足够的大容量去耦电容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对此进行了任何更新?