This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:中断的优先级

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/683137/ccs-tms320f28069-priority-of-interrupts

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:Code Composer Studio

如果我在应用程序中使用多个中断(如计时器和 UART)。 这些中断的默认优先级是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Devvrat、

    请参阅《F2806x 技术参考手册》(SPRUH18)、从176页开始、表1-119和1-120:

    www.ti.com/lit/spruh18.pdf

    此外、要了解有关 F2806x 中断的更多信息、请参阅 F2806x 技术讲座、网址为:

    processors.wiki.ti.com/.../C2000_Archived_Workshops

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Devvrat、

    中断优先级记录在器件数据表中。 对于 PIE、中断组1具有最高优先级。 在一个组内、中断1是最高优先级。

    但是、请注意、只有当多个中断同时挂起时、优先级才适用。 进入 ISR 后、任何已启用的中断都可以中断该 ISR。 默认情况下、进入 ISR 时全局中断使能(INTM 位)被禁用。 要嵌套中断、您需要启用任何所需的中断、禁用所有其他中断(使用 IER 和 PIEIER 寄存器)、然后重新启用全局中断。

    此致、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Devvrat、

    抱歉、该文档的链接应为:

    www.ti.com/lit/spruh18

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Devvrat、

    我已经听过您的声音了一段时间,因此我假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请拒绝此解决方案或回复此主题。 如果此主题被锁定、请制作一个描述问题当前状态的新主题。

    - Ken