请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好、C2000、
我的客户看到了时序变化、直到禁用 PWM 接收到 F280049的错误信号。 有时需要9.2us、有时需要3.6ms。
它们使用 CMPSS 来触发 ePWM。 流程如下。
CMPSS 接收模拟错误信号并将中断信号输出到 ePWM 的 TZ。
之后、通过 ePIE、软件禁用 AQCSFRC 的 PWM 输出。
为什么会发生这种计时变化? 请告诉我可能的原因。
此致、
Furuya